This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-CC1190EM869RD:1190:适用于欧洲智能计量的ISM频段

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/586249/cc1101-cc1190em869rd-ism-band-for-smart-metering-in-europe

部件号:CC1101-CC1190EM869RD</s>1190
主题中讨论的其他部件:WMBUS

您好,我正在为欧洲开发智能计量。 我阅读了ETSI法规中有关无许可证频段的规定。 它被分成许多子频段,我无法确定哪个子频段将特定于我的用途。 因此,如果有人可以指导我,您能否告诉我,在欧洲,我可以使用哪一个ISM子频段进行智能计量。

提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标题显示CC1101-CC1190,1190,因此我假设您计划以高输出功率(500 mW)传输。 欧洲只有一个子频段允许这种情况:869.4 - 869.65 MHz。 此子频段可用于计量。

    还使用868.0 - 868.6 MHz。 例如,WMBUS,它是欧洲的一种开放式计量标准。
    868.7 - 869.2 MHz也被WMBUS使用(但不限于此用途)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回复。 我对此有另一个疑问。 根据ETSI EN 30.022万,如果我的信道间隔小于100 kHz且占空比小于0.1 % ,我可以使用863-870 MHz频段进行FHSS。 因此,我是否可以根据这些规定使用整个频带进行智能计量(使用FHSS)。 此外,0.1 % 占空比的含义是什么。 与中的一样,这转换为多少活动时间?
    谢谢你