请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCXL-CC1350 主题:CC1350中讨论的其它部件
工具/软件:TI-RTOS
您好,
我是CC1350 launchpad的新手。 最近,我尝试了 来自ti\simplelink_cc13x0_sdk_1_30_00_06\examples\RTOS\CC1350_LAUNCHLXL\drivers文件夹的Uartecho示例。
问题出在launchpad停止被检测到之后。 我尝试使用3-4台笔记本电脑,但没有一台在Windows的设备管理器中检测到启动板,因此即使在CCS中,在调试时连接到目标时也会显示错误。
我尝试使用智能编程器2解锁,但由于软件无法检测到启动板,我无法解锁它。
在未检测到启动板时,解锁启动板的程序是什么?
此致
Praveen