This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:通过VIA路由天线输出会有什么影响?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/587062/cc1310-what-effect-will-be-to-route-antenna-output-through-a-via

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件: CC3100MOD

您好,

  我正在开发一个小型模块(14 mm x 22 mm),它具有CC1310和基于TI参考设计的离散平衡变压器。 由于所有效率相当的900MHz天线都很大,我需要在该主板上放置一个小型天线,或者将天线输出路由到较大主板上的天线垫上。 将天线信号通过VIA传送到PAD,然后传送到不同的电路板有哪些缺点? 我正在尝试确定是否通过在模块上放置一个中等效率的天线来获得更好的射频性能,而不是通过射频垫连接到更大,更好的天线。

我看到像CC3100MOD这样的TI Wi-Fi模块实现了这一目标,并且很想知道这些折衷方案是什么。

谢谢!

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您想要长距离天线,则需要使用高效天线(大尺寸)。 因此,您可以选择将天线放在另一个板上。
    您可以使用50欧姆的微带线路从您的模块连接到另一块板,并使用天线匹配电路(将PI网络与天线一起放置在另一块板上)将天线与50欧姆匹配。

    或者,您也可以在模块上使用一些微型同轴连接器。 此连接器可用于连接外部天线(来自另一个板-与50欧姆匹配)以及用于RF测试。 由于使用RF连接器,这可能很昂贵,但它同时用于两种用途(RF测试和外置天线)。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      感谢您的回复。 天线信号先通过一个途经点,然后再通过一个接线板时,插入损耗会有多大?

    如果客户想要使用较大的天线(如鞭状天线),我们也计划使用带有U.FL连接器的版本。

    谢谢!

    Derek