This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:MkI

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/586097/rtos-mki

主题中讨论的其他部件:CC1190CC1310

工具/软件:TI-RTOS

CC1310和cc1190之间使用过滤器B3588是否使输出更小?  我按照swrc338.zip中的配置制作了电路,但在距离30cm处接收灵敏度仅为-50 dB。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1310和cc1190之间使用过滤器B3588是否使输出更小? 我按照swrc338.zip中的配置制作了电路,但在距离30cm处接收灵敏度仅为-50 dB。 为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锯片过滤器的有限插入损耗为2-3 dB,会降低输出功率和灵敏度。 也就是说,-50 dBm的灵敏度表明您的设计中存在其他错误。  

    设置RF链路不是您应该首先进行的测试。 由于未知因素太多,这使得调试程序非常困难。

    首先,您需要使用已知良好的软件测试硬件。 连接至SmartRF Studio或使用TI网站上的SW示例。 断开天线与您设计的连接,并在LC滤波器后面焊接半刚性同轴电缆(移除天线匹配电路中的串联组件以断开天线)。 使用频谱分析仪测量输出功率,使用RF信号发生器测量灵敏度。 如果由于缺少仪器而无法进行后者,您可以使用连接至SmartRF频段的CC1310 Launchpad作为发射器进行粗略测试,并使用同轴电缆+衰减器连接到您的设计。 根据需要调整设计以实现预期性能。  

    第二项测试是针对您的硬件和软件进行的(您的硬件已在上一步中验证过)。 同样,您需要使用频谱分析仪和RF信号发生器(或带电缆和衰减器的CC1310LP)分别测试TX和RX性能。

    天线也是未知的。 您还需要使用网络分析仪单独测量此值。 测量谐振频率和回波损耗S11 (低于10 dB回波损耗意味着 入射功率的10 % 小于,从天线反射回源)。 调整阻抗匹配部件以实现正确。

    完成上述三个步骤后,您就可以设置RF链路。 不会在那之前...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swra542 概述了预期的性能。 您是否在869.525 MHz上进行了测试? 如果您在868 MHz上进行测试,则您的部分位于切割锯过滤器的带外。