This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1120-CC1190EM868RD:1190:无线固件更新

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, CC1120, MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/586255/ccs-cc1120-cc1190em868rd-over-the-air-firmware-update

部件号:CC1120-CC1190EM868RD</s>1190

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想使用CC1120射频收发器通过无线方式更新MSP430FR5739和MSP430FR2433板的固件。但我没有获得CC11F32 USB射频接入点之类的射频接入点,这些接入点用于TI的无线固件更新应用说明中。请给出建议 任何替代方法或如何使其适用于我的应用程序。

谢谢,此致,

Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavan,

    我们今天没有更好的例子。

    此致,
    /TA