This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-CC1310:加上Sharp 96增压机组

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP430FR5959, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/586301/launchxl-cc1310-plus-sharp-96-booster-pack

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:MSP430FR5969MSP430FR5959CC1310

cc13x0是否有使用Sharp 96增压器组件的电容性接触能力的示例代码?

如果没有,我应该从哪里开始- CAPSENSELIBRARY?

我想创建一个菜单,使用滑块作为字段'调整'的控件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Warren,

    在430BOOST-Sharp96 BoosterPack的用户指南中,第3节提供了到MSP430FR5969 Launchpad的链接,它使用Sharp96 BoosterPack。 此外,CAPSENSELIBRARY可能是您的最佳选择。


    430BOOST-SHARP96用户指南: www.ti.com/.../slau553.pdf
    MSP430FR5959用户指南: www.ti.com/.../slau535b.pdf
    软件示例: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想在系统中使用CC1310而不需要额外的MSP吗? 如果是这种情况,您可以将传感器控制器工作室中的"电容式触摸数据记录器"示例作为代码的起点。