This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-CC1190EM869RD:1190:4-FSK不工作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/585989/cc1101-cc1190em869rd-4-fsk-not-operating

部件号:CC1101-CC1190EM869RD</s>1190
主题:CC1101中讨论的其他部件

您好,
 我正在尝试在定制电路板上的2个CC1101收发器之间进行通信。 我正在使用以下设置:

RX BW = 270 kHz。 XTAL = 27MHz。 DEV = 60 kHz。 调制= 4-FSK。 波特率=110 kbps

0x0E,// FSCTRL1频率合成器控制
0x06,// IOCFG0 GDO0输出引脚配置
0x00,// FSCTRL0频率合成器控制
0x20,// FREQ2频率控制字,高字节
#IF FCC_testing
0x3B,// FREQ1频率控制字,中间字节
0x13,// FREQ0频率控制字,低字节
#否则
0x34,// FREQ1频率控制字,中间字节
0x62,// FREQ0频率控制字,低字节
#endif
0x6C,// MDMCFG4调制解调器配置
0x0B,// MDMCFG3调制解调器配置
// 0xCC,// MDMCFG4调制解调器配置
// 0x22,// MDMCFG3调制解调器配置
// 0xCC,// MDMCFG4调制解调器配置
// 0x7A,// MDMCFG3调制解调器配置  
0x43,// MDMCFG2调制解调器配置
0x23,// MDMCFG1调制解调器配置
0x6C,// MDMCFG0调制解调器配置
0x00,// CHANNR信道编号
0x34,// DEVIATN调制解调器偏差设置
0xB6,// FREND1前端RX配置
0x10,// FREND0前端TX配置
0x30,// MCSM1主无线电控制状态机器配置
0x18,// MCSM0主无线电控制状态机器配置
0x1D,// FOCCFG频率偏移补偿配置
0x1C,// BSCFG位同步配置
0xC7,// AGCCTRL2 AGC控制
0x00,// AGCCTRL1 AGC控制
0xB0,// AGCCTRL0 AGC控制
0xEA,// FSCAL3频率合成器校准
0x2A,// FSCAL2频率合成器校准
0x00,// FSCAL1频率合成器校准
0x1f,// FSCAL0频率合成器校准
0x59,// FSTEST频率合成器校准控制
0x88,// TEST2各种测试设置
0x31,// TEST1各种测试设置
0x09,// TEST0各种测试设置
0x47,// FIFO RX FIFO和TX FIFO阈值

我已经在2-FSK上与我的主板进行了沟通,所以主板运行良好。 它正在发送数据包,但在Rx端仅发生CRC错误。 我发送了100个数据包,Rx端出现100个CRC错误。 请你引导我知道我做错了什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试使用您的设置创建SmartRF Studio项目,并将寄存器与SmartRF Studio中提供的值进行比较?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部符号的调制指数约为0.3。 尝试增加偏差。 然后,您还需要增加RX滤波器BW。 110 kBaud 4-FSK,偏差为+/-60 kHz (外部符号),信号BW为233 kHz,因此270 kHz没问题。 110 kBaud 4-FSK,偏差为+/-80 kHz (外部符号),信号BW为277 kHz,因此270 kHz过低。 对于70 kHz以上的偏差,您应使用高于270 kHz的RX滤波BW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我经常玩偏差和BW游戏,但没有效果。 但我已经离开了。 我想要在更高的数据速率下使用4-FSK提供的光谱效率。 不管怎样,您能告诉我我在欧洲可以使用的ISM频段进行智能计量吗? 我阅读了ECC文档,也阅读了TI的文档,但我仍然不清楚。 它在868-868.6 ,868-870或868.6 -868.7 之间。 我对这一点有些困惑。 请你指导我这方面的工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../215.2923万