This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200频段205-240MHz

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/586150/cc1200-cc1200-frequency-band-205-240mhz

部件号:CC1200

您好,

200MHz频段的最大频率是什么:240MHz或237.5MHz? 您能否提供有关此频段的更多信息?

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    237.5 MHz (根据数据表)。
    有关 建议的材料明细表,请访问e2e.ti.com/.../128.7486万。