This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:晶体容差10ppm?

Guru**** 2541970 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/585970/cc1125-crystal-tolerance-10ppm

部件号:CC1125

您好,我想知道是否有人可以确认具有10ppm温度稳定性的标准晶体(无TXCO)对于CC1125上的以下配置是否足够紧:

频率:459MHz  

RX带宽:25kHz

数据速率:9600波特

偏差:4kHz

调制:2-GSKF

温度范围:-20 - 70°C

初始公差不应该是问题,因为这将在出厂时校准,但我需要了解温度稳定性要求。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了温度漂移之外,您还需要考虑初始容差(可在生产中补偿)和老化。

    9.6 kbps,+/-4 kHz偏差,GFSK的信号带宽(99 % 占用带宽)为13.7 kHz。 这允许大约+/- 5.5 kHz频率误差(=+/-12 ppm @459 MHz)。 假设TX和RX装置沿相反方向漂移的情况更糟,则最大频率误差将为+/- 6 ppm。

    建议您启用对PLL的反馈选项(FB2PLL)。 这将增加有效RX滤波器BW (允许更高频率误差),而不会增加噪声带宽(灵敏度不会降低)。 一个选项是将有效RX滤波器BW增加到25 kHz +/-25/4 kHz (假设您将CC1125配置为25 kHz)。 有关详细信息,请参阅《用户指南》。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的快速回复。

    如果我添加校准的温度偏移表并启用FB2PLL,我应该可以使用10ppm晶体。 我非常确信,我们可以假设各单元之间的温差不应该很大。

    谢谢