This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1120-CC1190EM868RD:1190:MSP430F5529启动板的无线固件更新

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC1120, MSP430FR5739, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/585756/ccs-cc1120-cc1190em868rd-over-the-air-firmware-update-for-msp430f5529-launchpad

部件号:CC1120-CC1190EM868RD</s>1190

工具/软件:Code Composer Studio

你好

目前,我正在为MSP430F5529启动板进行无线固件更新,它与通过SPI的CC1120连接在一起。数据包将通过无线方式发送,由Gateway发送。我应该如何实现这一点?请提供任何正确的文档或参考 源代码。我已看到应用说明 对于MSP430FR5739。需要进行哪些更改才能将其移植到MSP430F5529启动板

谢谢,此致,

Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最近发布了有关如何使用MSP430 FR系列和CC1101无线升级固件的应用说明。 需要采用一些方法,但此应用说明涉及许多详细信息。

    此致,
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经研究过此应用说明。您能否告诉我为MSP430F5529和CC1120移植此应用程序需要哪些收养 ?或者您能否向我提供任何正确的文档或源代码?

    谢谢,此致,

    Pavan