This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200上的AFC功能

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/585866/cc1200-afc-functionality-on-cc1200

部件号:CC1200

您好,

在同步串行模式下启用和禁用同步字检测之间的AFC功能是否存在任何差异?
我担心WaveMatch是否影响AFC功能。

此致,

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,建议启用同步字词检测。 所有现代协议都有一个前导码,后跟一个同步字。 使用SYNC词语对接收进行门控。

    WaveMatch不会降低AFC功能