This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] CC1311P3:SDK-6_10_00_29不能使用TCXO?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1097378/faq-cc1311p3-sdk-6_10_00_29-cannot-use-tcxo

部件号:CC1311P3

您好,  

我尝试将我的项目从SDK-5_40_00_40移植到SDK-6_10_00_29。 运行项目时,程序输入PowerCC26X2.c --> switchXOSCHF()--> IF(!PowerCC26X2_oschfTrySwitchToXosc())不能通过。 我的更改如下所示,如果我遗漏任何内容,请更正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪种编译器?  

    最近几天我研究过这种不同的芯片,我发现使用TIClang似乎稍微改变了时间。

    如果使用此编译器,可以尝试将PowerCC26x2.c复制到项目中,并在此处添加一个小延迟:

    static void switchXOSCHF(void)
    {
        bool readyToCal;
        unsigned int key;
    
        key = HwiP_disable();
    
        delayUs(5); 
    
        if (!PowerCC26X2_oschfTrySwitchToXosc()) {
            /* Unable to switch to XOSC after we were informed it is ready to
             * switch. It is fine if we spin, there is no sensible recovery
             * mechanism from such an error.
             */
            while(1) ;
        }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我使用CCS。 添加延迟后,系统可以正常工作。 谢谢你