This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1096104/cc1312r-cc1312r

部件号:CC1312R

你(们)好

我有CC1312板,它配置为使用433 (使用SmartRF工作室..),
是否有选项可将接收的打包输出探查到串行端口?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio不支持在UART上输出接收到的数据包(如果这是您要求的)。 如果要在UART上输出接收到的数据,您需要自己编写示例代码。 您可以使用rfPacketRX示例作为起点,并向该示例添加UART功能。 SDK中有几个UART示例可供参考。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复,

    我还有几个问题:

    1)我有一个传感器,它根据以下参数定期传输:
    我无法正确配置CC1312设备。
    是否不支持上述参数之一?
    (频率,调制...)
    是否可以将XML文件中的配置发送给我? (适用于SmartRF工作室。)

    2)
    是否可以将转储数据设置为文件..(SmartRF studio ..)
    立即写入(刷新...) ?
    按下STOP后不执行写入

    中心频率:433.92 MHz
    通道间距:200 kHz
    通道编号:0
    通道带宽:135 kHz
    调制:2FSK
    偏差:40 kHz
    日期:1.92万
    序言:无
    同步Word:0x5556
    数据包长度:20
    美白:不


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试以下配置,但我认为如果您只使用16位同步字而不使用前导码,RF性能将不会很好。

    您没有提到您正在使用什么CRC ,因此设置使用默认CRC。

    e2e.ti.com/.../cc1312R_5F00_config.xml

    Siri