This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTRXEBK:是否有适用于此射频收发器板的C/C++示例程序?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1095968/smartrftrxebk-are-there-any-c-c-example-programs-for-this-radio-frequency-transceiver-board

部件号:SMARTRFTRXEBK

是否有任何C/C++示例程序要使用Code Composer Studio (CCS)进行编译?

如果是,请提供URL以下载示例。

谢谢,此致,

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们为TrxEB提供的所有官方代码示例都是使用IAR制作的。 我找到了以下应用手册,其中引用了使用CCS的示例:

    CC112x-CC1190 Boost软件示例(TI.com)

    请注意,此示例来自2015年,可能使用旧版本的CCS,但也可能用作参考。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供快速信息。

    我将浏览这些信息,并告知您是否需要其他帮助。

    这解决了我的问题。

    此致,

    很好