This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310产品通过日本TELEC认证,我需要感应特定频率的干扰信号,然后停止信号传输。 如何实现此功能?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1094529/cc1310-cc1310-product-for-passing-japanese-telec-certification-i-need-to-sense-jamming-signal-in-specific-frequency-and-then-stop-my-signal-transmission-how-could-i-implement-this-feature

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件: CC1312RCC1312R7

我们的产品未能通过  运营商感知案例中的日本TELEC认证。   该认证规定该设备应能够感应特定频率的干扰声状信号(载波)并停止无线电 传输。  下图是 载波侦听案例的规定。

我的CC1310软件 基于SDK示例 TI 15.4 堆栈协处理器。 如何实现此功能?  是否有任何示例或项目可 供参考?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您的答案是正确的,运营商感知有特定的要求,以满足日本的ARIB要求。 我们已在CC1311R 6.10 ,CC1312R,CC1312R7器件的最新SDK (v SDK)中实现了对此的支持,请参见发行说明 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABtW7La1LY-rjF6oV5OdyQ__BSEc4rl__LATEST 

    由于需要大量的开发和测试工作,我们目前没有计划将此回退到CC1310版本,请注意,上述所有CC131x器件可与7x7封装中的CC1310引脚兼容。

    另一个选项是根据CC1310 SDK中的prop RF示例实施专有RF协议。 我们的客户已经成功地完成了这项工作。