This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:错误消息设备状态

Guru**** 2539750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1093712/lpstk-cc1352r-error-message-device-status

部件号:LPSTK-CC1352R
主题:CC1352R中讨论的其他部件
 

您好,
当我尝试将传感器连接到网络时,终端显示安全错误 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否开箱即用传感器和收集器示例? 另外,请您说出您正在使用的SDK编号吗?

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于传感器I  

    - DMM_154SENSOR_REMOTE_DISPLAY_ODG_lpstk_APP_CC1352R1_LAUNCHXL_TIrtos_CSS

    对于收集器: collector_CC1352P1_LAUNCCHXL_tirtos7_CCS

    其他传感器在相同的示例下工作正常。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请描述您的设置。 当您提到其他传感器工作正常时,您是否意味着同一软件在其他CC1352R设备上工作正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,相同的软件可以在其它CC1352R1传感器上工作。
    
    我尝试重置并重新加载同一示例,但问题仍然存在 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请尝试使用SDK的版本5_40, 如果您遇到相同的问题,请告知我们。 由于它只在一个设备中出现,因此很难在此处再现。 值得检查SDK的早期版本。  

    此致,

    SID