This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:由GPIO控制的TCXO

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1093184/cc1312r-tcxo-controlled-by-gpio

部件号:CC1312R

您好,  

在Launchxl-cc1312R1中,TI演示了TCXO与CC1312R的配合使用。

给定的TCXO似乎具有1.7 - 3.63 V的工作范围。因此,您可以直接从GPIO为其供电。

传统上,TCXO一直在由LDO供电的固定电压下运行。 此处选择的方法显然更简单,并且提供更低的BOM成本。

但是,您是否有任何TSCO测量值来查看此应用中的频率与VCC?

还可以测量使用GPIO的VCC如何产生相位噪声?

Ø

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须仔细检查复活节后在这里测试了什么。  

    Chang Palm 说:
    1312 "]但是您是否有任何TSCO测量值来查看此应用程序中的频率与VCC?

    TCXO的频率变化通常与电源相比非常低。 您是否查看了TCXO数据表以了解此信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1312R数据表中的窄带phy使用由DIO供电的TCXO进行特征化。 但是,我们尚未进行任何增量测量,以了解相位噪声如何/是否随不同的供电选项而变化。