请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1312R 您好,
在Launchxl-cc1312R1中,TI演示了TCXO与CC1312R的配合使用。
给定的TCXO似乎具有1.7 - 3.63 V的工作范围。因此,您可以直接从GPIO为其供电。
传统上,TCXO一直在由LDO供电的固定电压下运行。 此处选择的方法显然更简单,并且提供更低的BOM成本。
但是,您是否有任何TSCO测量值来查看此应用中的频率与VCC?
还可以测量使用GPIO的VCC如何产生相位噪声?
Ø