This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:如何使用hwaddress生成Wi-Sun设备的IPv6地址?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1093108/lp-cc1352p7-how-to-generate-ipv6-address-of-wi-sun-devices-using-hwaddress

部件号:LP-CC1352P7

尊敬的TI支持团队:

我有一些Wi-Sun设备,每个设备都有一个“hwaddress”和一个IP地址

例如,我的设备的hwaddress之一是:0.0124万b0014f966cc</s>0014

                   IP地址为:2020:abcd::212:4b00:14f9:66cc

当我们看到IP地址结构使用的hwaddress时,但突出显示的部分存在一些不匹配,我想如果0012变成1112,IP地址将是怎样的?

能否告诉我我们使用hwaddress生成IP地址时可以遵循哪些规则?  非常感谢。

 

此致,

Kathy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RFC 4291中定义了基于全局前缀和EUI 64的IPv6地址。 通过在全局前缀中添加“基于EUI-64的接口标识符”来完成此操作。

    通过切换"u"位并按照RFC 4291规范的2.5 1接口标识符部分中的定义适当地设置"g"位,接口标识从EUI-64派生而来。

    规格链接: datatracker.ietf.org/.../rfc4291

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kumaran

    感谢您的回复,将研究此问题以理解。