大家好,
我正在使用15.4 和平栈(FH模式)开发一种应用,其中传感器节点将由电池供电,因此必须是睡眠节点。 除了在传感器读数超时时时发送定期报告消息外,我还需要从 我拥有的外部传感器获取读数值,该传感器通过UART进行通信。
我的问题是,考虑到我需要15.4 的传感器1,要想保持睡眠状态并尽可能降低功耗,执行此操作的最佳方式是什么?
我注意到默认传感器演示不会真正进入深度睡眠,除非禁用CUI (使用UART),那么实现目标的最佳方式是什么? 我也很想使用传感器控制器,但它似乎最适合通过SPI或I2C进行串行通信,对吗?
谢谢