This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-CC13-90:可能/如何在TI-PA 15.4 示例代码中调整打开PA和开始传输之间的延迟?

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1094378/launchxl-cc13-90-possible-how-to-adjust-the-delay-between-turning-on-pa-and-start-of-transmission-in-ti-15-4-example-code

部件号:LAUNCHTXL-CC13-90
主题中讨论的其他部件:CC1310CC1190

您好,

我试图在收集器/传感器节点示例代码中找到调整PA引脚高值和开始传输之间的延迟的位置,但到目前为止,我找不到任何内容。

这种拖延是否存在? 我想是的。 CC1190状态数据表的开机时间约为500 ns。 CC1310的GPIO上的电压也需要一段时间才能上升。 因此,我们需要等待X段时间才能开始从RF发送数据。 我认为这种延迟会影响性能的某些方面,例如功耗,可靠性等。如果我们至少可以尝试一堆数字就好了。

谢谢!

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看堆栈的代码,CC1190信号按如下方式控制(请参阅PALNA文件夹下的):

    void Board_Palna_initialize(uint32_t hgm)
    {
        if (hgm)
        {
            if (!palnaPinHandle)
            {
                /* Open PA/LNA PIN driver */
                palnaPinHandle = PIN_open(&palnaPinState, palnaPinTable);
    
                /* Set IO muxing for RFC GPOs */
                PINCC26XX_setMux(palnaPinHandle, Board_PALNA_LNA, IOC_PORT_RFC_GPO0);
                PINCC26XX_setMux(palnaPinHandle, Board_PALNA_PA, IOC_PORT_RFC_GPO1);
            }
    
            PIN_setOutputValue(palnaPinHandle, Board_PALNA_HGM, (hgm & 1));
    
        }
    }

    使用的信号如下所述: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/rf-core/signal-routing.html

    这意味着计时由芯片负责,用户无需更改/调整。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是否是定时由CC1310的射频内核控制,用户不能访问定时参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我们从未在这里看到过任何问题,当信号从射频内核控制时,会增加计时余量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 我怀疑是这样。 我希望我们可以用另一个射频前端替换CC1190,因为CC1190短缺,它的开启时间可能不同(AKA更慢)。 我想我们只需放弃或滚过骰子就能找出答案。