This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LANCCHXL-CC1312R1:RGB驱动程序LP5.5231万库

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1094098/launchxl-cc1312r1-rgb-driver-lp55231-librarys

部件号:LAUNCHTXL-CC1312R1
主题:LP5.5231万CC1312R中讨论的其他部件

你(们)好  

 您的RGB驱动 程序LP5.5231万是否具有库代码.c,.h。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。但是,您应该能够将为 LP5.5231万提供的驱动程序移植到CC1312R。 有关如何在CC1312R上使用I2C驱动程序的信息,请参见I2C示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP5.5231万驱动程序在哪里?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../LP5.5231万