This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:电流消耗

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1098256/launchxl-cc1312r1-current-consumption

部件号:LAUNCHTXL-CC1312R1
主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE

大家好,

代表我的客户发布此信息:

我购买了CC1312R1_LAUNCHXL板,并运行了示例“pinStandby_CC1312R1_LAUNCHXL_nortos_CCS”项目。

我使用EnergyTrace (ET模式)测量电流消耗。

问题是在sleep()期间,电流消耗在1-2mA范围内,而不是在1uA (待机模式下的CPU)左右。

您能说出为什么在sleep()期间电流消耗高于预期吗?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    为了进一步了解 其设置,请检查他们是否已 按照 应用手册SWRA478 测量CC13xx和CC26xx电流消耗(https://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d)第7部分中的说明在LaunchPad上设置跳线。

    如  应用手册SWRA640  CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项(https://www.ti.com/lit/an/swra640f/swra640f.pdf)的12.5 6-7节(硬件故障排除-高睡眠功耗)中所述,如果连接了调试器, 则电流消耗会更高,因为 芯片将无法进入待机模式。

    此致,

    扎克