This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTRXEBK:SmartRF Studio 7

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC110L, CC115L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1097643/smartrftrxebk-smartrf-studio-7

部件号:SMARTRFTRXEBK
主题中讨论的其他部件:CC1101CC110LCC115L

SmartRF Studio 7是否可以在Windows 10下运行,我已成功使用Windows XP ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SmartRF Studio 7可在32位和64位版本的MicrosoftRegisteredWindows 7,8和10上运行。

    此致,
    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack

    我在  PC上加载了SmartRF Studio 7 (运行Windows 10),然后加载到加载USB驱动程序...

    它给了我一条消息“Unable to load Driver xx”.... 我按下了"继续",它一次又一次加载并发出

    相同的消息。 软件无法“识别”连接的模块...这似乎只是驱动程序问题??

    非常感谢您的帮助...

    弗兰克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    错误信息是否完全 “无法加载驱动程序xx”,或者是否提供了有关哪个驱动程序导致问题的更具体信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    首先,我的软件版本是“SmartRF_ Studio_7-Smart.3 1.10 ”(SmartRF_ Studio_7-SmartF.3)... 我收到的确切消息是"无法为C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \SmartRF Tools\drivers\VCP\srf05eb_uart.inf"安装驱动程序我现在尝试加载到另一半的笔记本电脑(运行10)...,结果完全相同。

    希望这对你有一些意义...  

    谢谢,

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试安装非常旧的版本的原因是什么? 尝试安装 www.ti.com/.../SMARTRFTM-STUDIO上最新的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    我安装了假定为最新版本(6.13 .1)的软件... 我选择了CC1101 (CC110L是TrxEB中的芯片),

    已连接TrxEB模块... USB已确认,但未显示"已连接"(与以前一样)。 我发现了一台运行Windows 7的旧笔记本电脑...再次

    "新"版本加载时无错误,但结果相同...未连接。 我拥有的TrxEB是1.7 修订版,这些似乎工作正常...他们会

    在"Easy_link模式下相互交谈。 这些模块是否需要更新??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好...

    抱歉... 我以为这是我的Zack 是否是“旧”驱动程序干扰了“新”驱动程序? 如何在Windows 10中删除驱动程序?

    (“卸载”似乎不会删除驱动程序,但我可能会说错了??

    谢谢,

    弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    为了避免混淆SmartRF Studio版本和驱动程序错误消息,最好先检查SmartRF Studio安装:

    如果您使用CC110L运行EB板,则需要使用SmartRF Studio 7 ( https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO#downloads上发布 的最新版本为SmartRF 2.24 。0);如果我正确地理解了您的帖子,我认为您意外安装 了SmartRF Studio 6 (v 6.13。1)。

      上面的页面概述中提供了SmartRF Studio 6和7支持的设备列表,以供参考。

    请 确认(或不确认) SmartRF Studio 7的2.24 v.0已成功安装(最好是“全新”安装),并且您的CC110L设备是否已被识别? CC110L可在GUI中选择,独立于CC1101。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack ...

    我确实认为"6"有问题... 我 成功安装了SmartRF 2.24 7的v.0,我卸载了所有

    之前尝试将其设置为"全新"安装的尝试。 问题仍然存在!!!!没有回应(除了第10道)

    我插入eB。 (我尝试了这两种方法)...  我可以检查安装的任何其他方法... ??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    只是想告诉你... 我在几台笔记本电脑上安装了最新版本...一台运行“7”,另一台运行“10”...都运行

    安装时无错误,两个都无法识别Eb。 我在“7”版本中注意到“刷新列表”图标(右下角

    (在启动菜单页面上)短暂响应,但未注册EB ...因此软件(在任何情况下位于"7"上)"请参阅"

    连接到USBTm的设备。 毫无疑问,另一个Microsoft胜利... 我会看我能否把手拿到“处女”“10”上

    PC。 我感觉这里的三台机器都有TI软件进出...因此可能不是"干净的"...

    谢谢,

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    我现在已在 "干净"的笔记本电脑上安装了此软件(从未安装过此软件),结果相同。

    EB未被识别,EB是否可能是问题? 我没有其他模块可供尝试,我也不认为

    库存中有任何替换件。

    谢谢,

    弗兰克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    如果我只是重复一些事情,但只是为了澄清:

    • 您正在使用CC110LEM (868 - 915 MHz?) 使用 TrxEB v 1.7
    • 您现在正在使用SmartRF Studio 7 2.24 v.0
    • 当您将EB插入TrxEB板时,似乎该设备在SmartRF Studio中"可见",但不可见?

    如果是,我将首先看看我是否可以找到一些相同的EMS和TrxEB板版本,并看看问题是否在我的最后是重复的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,请检查TrxEB上的“USB模式”硬件开关是否设置为“SmartRF”和“Enable”(启用)(附件表中的顶部设置)? 插入CC110LEM后,如果您确实需要更改此设置以使设备被识别,则必须再次关闭/打开TrxEB板的电源。

    此外,如果这不能解决问题,请  首先参阅TrxEB用户指南:www.ti.com/.../swru294a.pdf,因为其中包含有关安装的信息。  4.2 部分包含有关驱动程序安装的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    是....所有情况都正常,除了正在使用的EM插件模块为434 MHz。 TrxEB上次在PC上使用

    运行Windows XP...没有问题。 EM PCB标记为CC115L和CC110L 1.0。 我有868 MHz模块,

    但看不出这是问题所在。 EB在所有"手动"功能上运行100 % ... ???  备受推崇的XP PC是

    几周前才被抛弃

    谢谢,

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    我刚刚尝试过CC110L 1.0 v (也标有CC115L) 434 MHz模块,在Windows 10 PC上使用了TrxEB 1.7 和SmartRF Studio 7 v 2.24。0,它被成功识别。

    要添加到上面的用户指南,还提供了一个应用说明,其中包含有关安装驱动程序的信息(SWRA366): www.ti.com/.../swra366.pdf

    检查TrxEB开关设置后,请查看上面链接的应用手册和用户指南 ,并告诉我是否可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    好的...足够多的东西让我忙... 我会浏览并报告...

    干杯,非常感谢,

    弗兰克