请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1312R 大家好,
我们使用CC1312已有一段时间,它是一款出色的芯片。 现在我有一个简单的问题- CC1312是否可以在大约71-88 MHz的频带中运行? 并使用带有FSK调制的专有协议。 例如,是否有未记录的函数允许此操作? 或者,通过将外部晶体振荡器的频率从48MHz降低到24MHz来实现这一点吗? 还是其他方式?
我很乐意听取任何建议。
此致
Frantisek Lysy