This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:第三射频通道的IPC

Guru**** 2422390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1099138/cc1352p7-ipc-for-third-rf-channel

部件号:CC1352P7
主题中讨论的其他部件:CC1352P

SWRA629A应用手册详细描述了Murata和JTI IPC的使用,但含糊地提到了CC1352P的应用。 假设PA通道需要第三个IPC是正确的吗?如果是,我们是否建议使用相同类型的IPC,从而不使用一个IPC通道? 我们是否有与CC1352P配合使用的IPC示例?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SWRA629A中描述的IPCS是为+14 dBm Sub-1 GHz和+5 dBm 2.4 GHz输出(RX/TX)而设置的,这是正确的。 因此,您需要为+20 dBm输出使用单独的匹配网络(仅TX)。

    原因是+20 dBm HPA 输出可用于低于1 GHz或2.4 GHz的操作,因此不能同时使用相同的匹配网络。  

     SWRA640F  CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (SWRA640F CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项)的第8节提供了可用的IPC列表: https://www.ti.com/lit/an/swra640f/swra640f.pdf

    HPA的最佳负载阻抗因频带/所需输出功率而异-它们在 SWRA640F的第9部分中列出。 这意味着我们不建议使用与其他输出相同类型的IPC。

     您计划使用+20 dBm HPA输出的频带/输出功率是什么?

    此致,

    扎克