This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:PAN广告请求- WI Sun节点

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1073482/cc1352p7-pan-advertising-solicit--wi-sun-node

部件号:CC1352P7
Thread: sysconfig中讨论的其它部件

大家好,

我正在CC1352P7路由器节点之间进行互操作性测试,以便从Silicon Labs加入BR,如下 https://sunmaysky.blogspot.com/2021/08/interoperability-test-between-silicon.html?m=1

但是,CC1352P7路由器节点无法加入BR。 通过Wireshark数据包捕获检查,我发现CC1352P7发送PAN广告请求(数据包长度56)。

这样,连接过程就不会再进一步了。

下面是附加的嗅探器日志

GAK:E8:84:F8:64:26:01:45:96:E5:87:22:BA:FD:32:0b:49e2e.ti.com/.../Interoperability.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将指派某人对此进行调查。 同时,请提供有关您正在使用的SDK版本的信息。

    巴西

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用SDK 13xx (最新) One

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    路由器节点发送PAN广告请求后,下一步是让BR或网络中的任何其他路由器发送PAN广告。 您可以在《用户指南》中看到完整的流程图:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01/docs/ti_wisunfan/html/wisun-stack/MAC.html#join-process

    如果BR没有回复PAN广告,听起来可能没有收到PAN广告请求。 您能否检查两台设备上的所有参数是否相同:

    - Wi-Sun模式

    -频段

    —频道地图

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marie,

    谢谢你。 我再次进行测试,但它看起来只是不适用于欧盟监管领域。 idk它是否对TI的EU域有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以在sysconfig中找到的所有模式都经过测试和认证。

    您是否还记得更改BR侧的模式?

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,节点端的配置和边界路由器端的配置都匹配。 到目前为止,另一个领域(如NA或JP)工作正常,欧盟领域例外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我没有Silicon Labs BR,所以我无法在我这边进行测试。

    如前所述,我们的所有PHY均已通过Wi-Sun联盟认证,因此PHY级别不会出现问题。

    此外,我们的堆栈已通过Wi-Sun联盟认证,因此堆栈级别不会出现问题。

    不确定是否有任何应用程序级别配置可以解释您所遇到的问题?

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marie,

    我刚刚发现,通过使用EU域的CC1352P7发送的数据包PAN广告请求(我在模式1b-class 3或甚至模式2a-2 EU再次测试),信道控制提供了奇怪的信息。 我想它应该展示有关欧洲监管领域和运营级别的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:CC1352P7

    你(们)好

    您好,我想询问有关Wi-Sun模式"频道计划和排除的频道"的设置。 它在  Wi Sun模式1a和1b中使用的位上有所区别。 我可以修改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GP,

    请详细说明您想要修改的具体内容。 如果是sysconfig,则可能是屏幕截图?  

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经看到了频道计划设置位和排除频道之间的差异。 如下面的屏幕截图所示,左边的是我使用的模式2a-2,右边的是模式1b-1。 模式1b-1提供基于Sun PHY配置文件的信息(管制域,操作类)。  

    那么,我是否可以修改模式2a/1a/3上的这些位,使其与模式1b/2b具有相同的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI方面是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有,但您可以将SL设备更改为使用显式信道计划。 我发现TI模式1a-1存在通道间距错误,因此您可以使用模式2a-2或3-2。 但是,TI节点需要大约15-20分钟才能加入网络,一段时间后会突然取消关联。 因此,链路不可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bijendra:

    由于我们没有Silicon Labs的BR,我们无法再现GP看到的问题。 如果不在这里重复,很难找到他们问题的根本原因。 (使用TI的BR进行测试不存在问题。)

    您是否还在与Silicon Labs的BR合作,或者您是否看到了略有不同的问题?

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GP,

    我可以复制您在PHY模式3 (AKA操作模式#2a)的PAS数据包中看到的内容。 我向SW团队提交了一个TT。

    但是我不确定这是否是您的IOP问题的实际原因。

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marie,

    感谢您的帮助,我刚刚注意到模式1A-1存在通道间距问题,我的互操作性测试已在模式2a-2下工作,即使它不稳定。 但在TI方面,如果您能向我展示如何更改信道计划和排除信道的位,将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种情况下,我们仍在内部辩论是否需要监管域和操作类别字段(因为信道计划字段设置为1)。

    BTW,关于您的IOP问题。 您能否仔细检查对等设备的中心频率? 对于欧盟频段,我们使用863.1 MHz,但我知道一些制造商使用866 MHz。 您可能需要相应地调整频道映射。

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您告诉我。 我已经检查过,他们(硅实验室)也使用863.1 MHz来处理欧盟频段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当您使用信道计划=1时,规范不要求(或允许)管制域或操作类位。 请参阅 技术配置文件规格
    “农田网络”,6.3 .2.3 .2.1 章节4农田定义。  

    为了帮助您解决IOP问题:是否可以发布对等设备数据包的嗅探器日志:

    失败的进程

    -来自对等设备的PA数据包。

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,是的,我知道如果信道= 1,那么我们不需要监管领域 和运营级别。 因此,我询问您是否可以提供将信道计划更改为0的方法。

    我不知道渠道计划的差异是不是我问题的原因。 但是,如果我将供应商设备上的"信道计划"更改为1,则所有设备都会建立连接。 但是,连接时间过长(约15分钟),一段时间后就会断开连接。

    我附加了2个嗅探器日志,如下所示:

    GAK: 0E:E4:2b:31:31:dd:E5:B2:C1:00:00:1a:C2:7a:c0:F1

    失败的进程模式2a-2 SDK 5.40  

     e2e.ti.com/.../INTERO_2D00_BR489_2D00_R48F_2D00_R6742.zip

    将提供商的边界路由器上的信道计划更改为1的成功过程。 但如上所述,问题仍然存在。

    e2e.ti.com/.../15_2D00_3_2D00_INTERO_2D00_TI-5.zip

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于NA;我们仅支持信道计划ID = 1。 (您可以在sysconfig -> TI Wi-Sun风扇堆栈->无线电中选择信道计划ID)。

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为渠道计划= 1适用于欧盟领域,北美领域渠道计划为0,而1同时支持。 而sysconfig中的信道计划ID只需更改用户所需的信道数和中心频率,信道间隔。 因此,在这种情况下,当其他供应商将通道计划设置为0时,这对他们的互操作性没有帮助。 因此,我认为很明显,如果两台使用不同信道计划的设备无法配对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GP,

    我同意您需要在所有设备上使用相同的信道计划,以获得稳定的网络。

    对于EU PHY,我们支持信道计划ID 32,34和36。

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢意味着TI器件不能其它供应商配对,因为通道计划(10)存在差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您指定以下内容,我们可以考虑添加对其他香奈儿计划ID的支持:

    -信道计划ID

    -通道0频率

    —通道数

    - PHY

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我相信您甚至支持额外的渠道计划ID,但通过对欧盟域使用"显式间距和编号",在渠道计划= 1中保持设置。 这种互操作性仍然是相同的情况,我已在上面解释过。 如果你看一下上面我所附的两个嗅探器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不理解您所说的内容与我在sysconfig中看到的内容有何关系。 如果我选择EU波段,我只能选择信道计划ID 32,34或36。 或者我是否误解了?

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的意思是sysconfig中的信道计划ID而不是信道计划ID。

    对于EU域,TI通道计划设置为1,这是TI器件无法与其它器件配对(而其通道计划为0)的原因之一。 我的问题是有任何方法可以将信道计划更改为0。

    但是,对于NA域,TI通道计划设置为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GP,

    我们发现我们的欧盟频段信道配置确实存在问题,这就是您看到IOP问题的原因。

    遗憾的是,您无法调整相关设置,因为它们是在库中设置的。

    谢谢,

    Marie H