This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:打开两个RF手柄时TX不能正常工作

Guru**** 2388330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1099185/cc1311p3-tx-does-not-work-correctly-when-open-two-rf-handle

部件号:CC1311P3

您好,

在我们的应用程序中,我们为不同的对讲机设置打开两个RF手柄。 在我们的应用程序中,第二个设置的工作效果不如另一个设置好。 我们还使用"rfPacketTx示例"重现此问题。

仅rfHandle1:rssi1 =-2x (通过SmartRF studio7接收)

仅rfHandle2:rssi1 =-2x (通过SmartRF studio7接收)

rfHandle1 + rfHandle2:rssi1 =-2x,rssi2 =-7x

我提供我的例子供大家参考

e2e.ti.com/.../syscfg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为清晰起见,您能否提供有关SmartRF Studio中使用的2种不同TX设置和RX设置的信息? 它将使我们能够更快地为您进行调试。

    此致,
    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在第一篇文章(syscfg.zip)中提供了我的TX设置。 Rx如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kimi

    很遗憾,我明天之前无法进行任何测试,因为我不在办公室,也没有CC1311可用,但我对您的测试有一些疑问。

    当您一次测试一个句柄并且一切正常时,因为您的测试设置与您提供的设置完全相同(使用rfPacketTX代码?)

    如果两种情况下都需要14 dBm的输出功率,为什么在其中一种设置中使用高PA,而在另一种设置中使用正常PA? 这是否有目的? 您是否尝试在两种情况下使用相同的PA,因为您希望输出功率相同?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srir,

    当您一次测试一个句柄并且一切正常时,因为您的测试设置与您提供的设置完全相同(使用rfPacketTX代码?) -->是的

    如果两种情况下都需要14 dBm的输出功率,为什么在其中一种设置中使用高PA,而在另一种设置中使用正常PA? 这是否有目的? 您是否尝试在两种情况下使用相同的PA,因为您希望输出功率相同? --> 实际上,我们在应用中使用20 dBm。 我们不使用正常的电源。 14 dBm仅用于测试,我们使用CC1311P3 LaunchPad进行此测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否也分享您用于20 dBm机箱的设置? 此代码是否未在LP上运行?

    如果不是,您是否使用了与LP上相同的交换机等,或者您是否在硬件上更改了此设置。

    请测试CC1311P LP上的14 dBm设置,但两种情况下使用相同的PA吗?  

    您提供的设置显示 ,RF_cmdPropRadioDivSetup的14 dBm设置使用的是高PA,而 RF_cmdPropRadioDivSetup_img的14 dBm设置使用的是正常PA。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siri,

    谢谢你。 我将再次检查并告知您结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siri,

    使用"RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA_t"后,它可以正常工作。 谢谢你