This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-CC1352R1:关于Wi-Sun网络名称的问题

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: WI-SUN, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1094873/launchxl-cc1352r1-question-about-wi-sun-network-name

部件号:LAUNCHTXL-CC1352R1
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

尊敬的TI工程师:

sysconfig v 1.12 中有多个有关Wi-Sun堆栈的参数。

  1. Wi-Sun网络名称
  2. 平移名称
  3. 加密密钥

对于(1),它是否与风扇名称相同?  加入风扇是必要条件吗?  是否区分大小写? 它的字符长度是多少?

对于(2),是否区分大小写?

对于(3),是否区分大小写?  那么,它是这个风扇内所有节点共享的唯一对称密钥吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,  

    很抱歉 错过了此线程和延迟的响应。

    1. Wi-Sun网络名称是风扇的名称,是加入网络的必要条件,最长为32个字符。 它区分大小写。  

    2. PAN ID 是介于0x0000和0xFFFE之间的数字。 此范围内的十进制数或十六进制数是可设置的值。  

    3.在Wi-Sun身份验证过程中不使用此加密密钥。 而是使用证书。 此模块不应出现在sysconfig中,并将在即将发布的版本中删除。

    此致,

    SID