This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:查找使用板载天线的LaunchXL-CC1352P的射频示例

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P, SYSCONFIG, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1100316/launchxl-cc1352p-looking-for-an-rf-example-for-the-launchxl-cc1352p-using-on-board-antenna

部件号:LAUNCHTXL-CC1352P
Thread: sysconfigCC1352P中讨论的其它部件

我正在 使用LaunchXL-CC1352P上的射频和板载天线。  

在sysconfig中,两个RF硬件选项为None (无)和Sky1.3317万 Antenna Switch (Sky1.3317万天线开关)

 对于LaunchXL-CC1352P,我应该选择哪个 选项?

我看了一下这个Launchpad的射频示例项目,他们都选择Sky1.3317万天线开关。 Sky是否安装在此Launchpad上? 我找不到任何关于该问题的文档。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352P 并向下滚动到"设计文件",然后下载您拥有的Launchpad的.zip文件。 在此.zip文件中,您将找到原理图。

    CC1352P有3条不同的RF路径,必须使用交换机来选择其中一条路由到天线端口。

    从原理图中:

    sky1.3317万作为天线开关安装,如果您要使用板载天线,则应在syscfg中选择此选项。