This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:能否通过Segger J-Link调试器对CC1312R的FW进行编程?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1100352/cc1312r-could-the-fw-of-cc1312r-be-program-by-segger-j-link-debugger

部件号:CC1312R
主题中讨论的其他部件:SEGGER

您好,TI:

我们将拥有使用CC1312R MCU的平台,并且我们希望使用 Segger J-Link调试器对CC1312R的FW进行编程。

CC1312R的固件是否可以通过“Segger J-Link调试器”编程?

以下链接是设备的详细信息。

https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您打开您发布的链接并单击此链接:

    您将看到列出了所有CC13xx产品,包括CC1312R