This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-CC1312R1:RSSI值,带收集器和传感器之间的距离

Guru**** 656470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1100351/launchxl-cc1312r1-rssi-value-with-the-distance-between-collector-and-sensor

部件号:LAUNCHTXL-CC1312R1

您好,TI:

RSSI值对收集器和传感器之间的距离有何影响?

我测试了两个EVB并获得RSSI=-15。

当收集器和传感器之间的距离增加时,RSSI值有何影响?  我们会得到值 “-20”,“-10”或“+10”吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSSI为接收信号强度指示,以dBm为单位测量。 这意味着,如果您增加RX和TX之间的距离,RSSI将下降(较低值)。 如果您以-20 dBm (例如)开始,并将RX和TX之间的距离增加一倍,则应看到~-26 dBm (如果在现场测量,建筑物将提供更不可预测的结果)