This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:单工CC1352P74T0RGZR和CC1352P1F3RGZR之间的区别

Guru**** 2424590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1102709/cc1352p7-difference-between-simplex-cc1352p74t0rgzr-and-cc1352p1f3rgzr

部件号:CC1352P7

我们目前正在 生产中的器件中使用单工CC1352P1F3RGZR,并希望将MCU升级到具有 更多RAM和闪存的最新CC1352P74T0RGZR。 我想知道以下情况

答 新型 CC1352P74T0RGZR引脚对引脚是否与 CC1352P1F3RGZR兼容?

B. 我们是否可以在不对PCB进行任何更改的情况下使用它?

C. 对CC1352P74T0RGZR的更改是否 会影响我们已经通过认证的产品?

D. 如果其引脚与引脚兼容,则除了升级的RAM和闪存之外,其他主要区别是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们有一个迁移指南应用说明,强调了这种差异。

    https://www.ti.com/lit/swra727

    基本上,这只是一个内存升级,因此RF 认证 应该能够重复使用,但您需要与测试机构进行此讨论。 请告诉我结果。

    此致,

      Richard