This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:在Wi-Sun模式下,最大数据接收速率是多少?

Guru**** 2579875 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1097181/lp-cc1352p7-what-is-the-maximum-data-receiving-rate-in-wi-sun-mode

部件号:LP-CC1352P7
主题:CC1352P7,sysconfig中讨论的其它部件

尊敬的TI工程师:

我正在使用CC1352P7-1设计一台Wi-Sun边界路由器。

假设每个Wi-Sun路由器节点都靠近边界路由器CC1352P7-1,因此CC1352P7-1完全饱和,我想估计其最大数据接收能力。

可以给我一些想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统会指派某人回答您的问题。

    巴西

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Siri,

    在您的帮助下,我的进步很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    我不确定我是否理解您的问题。  

    在Wi-Sun风扇中,假定BR正在轮询节点以获取数据。 这样,BR就可以知道它当前是否正在等待数据,或者网络是否应该是空闲的。  

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,

    让我举一个例子。

    如果有1000个节点,则每个节点都计划每秒发送10字节数据。

    然后,边界路由器必须每秒接收10 KB ,这等于80kbps。

    因此,在这种情况下,边界路由器是否会达到其最大容量并开始丢失接收数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,

    我在CC1352P7数据表中找到了这些数据。  请检查黄色高亮线。  这是否意味着当CC1352P7处于Wi-Sun模式时,其最大数据接收速率为1Mbps?  我的理解是:无论有多少台路由器,CC1352P7都只能以最大1Mbps的速度接收数据。  我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    SmartRF Studio和sysconfig中列出了TI Wi-Sun风扇堆栈支持的数据速率。 对于CC1352P7,支持的最高数据速率为300 kbps。

    谢谢,

    Marie H