请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1101 您好,
我们是否可以使用CC110.1433万MHz的参考设计来接收345mhz信号?是否推荐?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC1101参考设计(https://www.ti.com/lit/zip/swrr046)还包含315 MHz参考设计的信息(请参阅.zip文件中的自述文件)。 我建议使用此功能。