This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC110.1433万MHz参考设计,用于345mhz

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1099424/cc1101-cc1101-433mhz-reference-design-to-be-used-with-345mhz

部件号:CC1101

您好,

我们是否可以使用CC110.1433万MHz的参考设计来接收345mhz信号?是否推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1101参考设计(https://www.ti.com/lit/zip/swrr046)还包含315 MHz参考设计的信息(请参阅.zip文件中的自述文件)。 我建议使用此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我知道315MHz设计可用于345mhz。

    让我更好地解释这种需要。 我们希望该设计能够通过一个CC1101接收345mhz和433MHz信号。 它肯定可以与2 CC1101配合使用,但为了优化产品,如果两个频率都可以通过一个设计得到支持,那就太好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用345 MHz的433 MHz参考设计,但性能不理想。 通常,输出功率和谐波在较低频率上很可能会有所不同。 对于灵敏度,输出功率和谐波,345 MHz和433 MHz的规格/要求是什么?  

    我可能会衡量几个EM (假设我找到了一些),但这需要业务案例的一些信息。 您计划使用哪种数据速率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我需要做一些研究才能找到这些信息。