This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-CC1312R1:尝试使用I2C将ADC结果发送到另一个电路板。

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1096335/launchxl-cc1312r1-try-to-send-adc-result-to-another-board-by-using-i2c

部件号:LAUNCHTXL-CC1312R1
在“线程:LM63”中讨论的其他部件

大家好,

我正在使用带有 cc1312r1板的NTC温度传感器。  在我想通过 i2c将此温度值写入lm63板之后,我能够读取模拟值。不是I2C不能读取。

uINT16_t adcValue=0;
uINT16_t ledStatus=0;
uINT16_t adcThreshold=800;
浮子T;
双输出电压,热敏电阻,热敏电阻,温度;
浮点R1 =1万;
float logR2,R2;
浮子C1 = 1.0.09249522亿e-03,C2 = 2.3.78405444亿e-04,C3 = 2.0.19202697亿e-07;

//定义I2C总线索引的名称
#define lm63_address 0x4C
I2C_Params lm63参数;
I2C_HANDLE lm63手柄;
I2C_Transaction lm63Transaction ={0};

uINT16_t写数据[2];
UINT8_t ReadData[2];
void lm63_ReadData();

/*
*
*========= mainThread =========
*/
#定义ADC
#ifdef ADC

#endif


void *mainThread(void *arg0)

// UINT32_t number=0;

/*调用驱动程序初始化函数*/
GPIO初始化();
DISPLAY_INIT();
ADC_INIT();
I2C_INIT();
//初始化显示参数
Display_Params uartParams;
Display_Handle uartHandle;
Display_Params_init(&uartParams);
uartHandle=Display_open(Display_Type_UART,&uartParams);
//ADC初始化
ADC_Params adcParams;
ADC_HANDLE适配器;
ADC_PARAM_INIT (&adcParams);
adchandle=adc_open(config_adc_0,&adcParams);

//I2C初始化
I2C_Params_init (&lm63params);
lm63params.bitrate = I2C_400kHz;
lm63params.transferMode=I2C_MODE_blocking;
lm63Handle = I2C_OPEN (CONFIG_I2C_0,&lm63params);

同时(1)

UINT16_t结果;
result=adc_convert (adchandle,&adcValue);
// output_voltage =((adcValue * 3.3)/ 4095.0);
output_voltage =((adcValue * 3.3)/ 3123.0);
//热敏电阻=(3.3 *(10 / output_voltage))- 10);/*电阻单位为千欧*/
热敏电阻=(9.78)/(3.3 - OUTPT_VOLTAGE);
热敏电阻=热敏电阻* 1000;/*电阻(欧姆)*/
Therm_res_ln = logf (热敏电阻);
/* Steinhart-Hart热敏电阻公式:*/
/*开尔文温度= 1 /(A + B[ln (R)]+ C[ln (R)]^3)*/
/*,其中A = 0.0.01129148亿 ,B = 0.0.00234125亿 ,C = 8.7.6741万 *10^-8 */
//温度=(1 /(0.0.01129148亿 +(0.0.00234125亿 * therm_res_ln)+(0.0000000876741 * therm_res_ln * therm_res_ln * therm_res_ln));/*开尔文温度*/
温度=(1 /(0.0.2108万508173</xmt-block>50.8173万 +(0.00007979204727 * therm_res_ln)+(0.0.0065万35076315</xmt-block>3507.6315万 * therm_res_Ln * therm_res_ln * therm_res_ln));/*开尔文温度*/
Temperature = temperature - 273.15 ;/* Temperature in摄氏度*/


//writeddata[0]=LM63_Addr[key_index_count];
writeddata[0]=0x50;
// writeddata[1]=温度;
writeddata[1]=13;
lm63Transaction.slaveAddress=lm63_address;
lm63Transaction.writeBuf=写入数据;
lm63Transaction.writeCount=2;
lm63Transaction.readBuf=&ReadData;
lm63Transaction.ReadCount=1;
I2C_TRANSFER (lm63Handle,&lm63Transaction);

}
// Display_Print1 (uartHandle,0,0,"ADC value is =%d,adcValue);
// Display_Print1 (uartHandle,0,0,"T value is =%f",T);
// usleep(5万);

}

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确,您就可以读取ADC值,但您无法设置I2C主设备来发送数据。 是这样吗?

    我没有您拥有的硬件,也不熟悉您正在使用的传感器。 您的电子邮件中没有明确指出哪些地方存在问题。 您是否未通过I2C发送预期数据(使用逻辑分析器查看正在发送的内容),或者您是否发送了所需的数据,但未获得预期的响应?

    如果您可以提供有关您尝试传输到哪个地址的数据的信息(仅十六进制值,而不是对我无法使用的数据进行计算),我可以提供有关如何实现的帮助。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Siri,

    1)是的,我可以读取ADC值...但通过i2c,我不能将主中继器写入任何从中继器值...例如,我将数据从 主中继器写入从中继器...从中继器地址为0x4C,寄存器 为0x50,0x51或0x52 ...我想将值13或任何整数NO写入 寄存器0x50,0x51,0x52。  

    2)温度传感器是NTC 2线,我可以读取模拟值..no,但我要将此值写入lm63 PWM寄存器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示逻辑分析器图解,了解在尝试向lm63写入数据时I2C总线上发生的情况

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺乏反馈而关闭此项。

    Siri