请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1352P 我们将在E-Lock项目中使用此设备。 现在想知道我们是否可以匹配输出20dBm ,433MHz ,我们已经学习 了launchxl-cc1352p示例,但找不到 433MHz输出20dBm 的示例。
我想知道的是这台设备是否可以输出20dBm的功率,频率可以是433MHz或470MHz。 如果是,是否有与参考电路匹配的功率放大器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将在E-Lock项目中使用此设备。 现在想知道我们是否可以匹配输出20dBm ,433MHz ,我们已经学习 了launchxl-cc1352p示例,但找不到 433MHz输出20dBm 的示例。
我想知道的是这台设备是否可以输出20dBm的功率,频率可以是433MHz或470MHz。 如果是,是否有与参考电路匹配的功率放大器。
这是一个常见问题,请参阅
e2e.ti.com/.../cc1352p-design-for-433mhz-tx-power-up-to-16-17dbm