This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCH XL-CC1352P:关于CC1352P参考设计的问题's ESD注意事项

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1100836/launchxl-cc1352p-question-on-cc1352p-reference-design-s-esd-consideration

部件号:LAUNCHTXL-CC1352P
主题中讨论的其他部件:CC1352P

尊敬的TI专家:

 我对Launchpad CC1352P-2上的ESD策略感到困惑。 在原理图中,可以看到在第3页中,调试接口受TVS阵列(CR7和CR8)保护。 在第2页中,似乎没有 任何用于BoosterPack收割台的TVS保护设备。 为什么会这样? 我们如何考虑我们在这方面的战略? 只是对那个很好奇。 希望有人能指出。  

 我的主板上有一个用于CC1352P的JTAG调试接口接头,并且正在考虑 需要 TVS阵列来保护它。

谢谢。

朱月辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知,其目的是保护最常用的引脚,通常是调试报头(插入次数)。 如果您想让自己的主板旋转,您应该评估主板的使用方式以及哪些引脚更有可能暴露在ESD事件中。 为了您的使用,可能需要对不同的针脚进行保护。