This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310

Guru**** 2796905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1102906/cc1310-cc1310

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1190

你(们)好 我们使用CC1310作为射频模块。 我们希望使用放大器增益,建议使用CC1190,但CC1190已售罄很长时间。 我们是否可以使用任何其他放大器? 我们希望探索Skyworks放大器。 任何人都可以推荐CC1310的合适放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的目标输出功率和频率是什么?

    FEM中是否需要内置LNA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好使用内置LNA。  目前我们使用的是具有14dB的cc1310。 天线可以增加另一个4dB。 我们希望增加10dB。  因此,我们的目标目标是28dB EIRP (包括天线)