This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:获得频率偏移

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1102406/cc1310-obtaining-frequency-offset

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1101

您好,

如何 使用TI驱动程序库获取频率偏移? 不是TI驱动程序

是否有示例代码可用?

谢谢

Mohanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohanraj,您好 !

    您可以查看从CC1101迁移指南中的“14.1 频率偏移补偿”一节。 见 https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf/cc1101-migration.html?highlight=frequency%20offset#frequency-offset-compensation

    我们建议您使用RF驱动程序。 要读取频率偏移,您可以使用以下代码(从迁移指南中复制)

    //frequency_dev is the deviation given in Hz.
    static int16_t offset  = 0;
    
    rfc_CMD_READ_RFREG_t RF_cmdReadRfregFreqOffset =
    {
            .commandNo  = 0x0601,
            .address = 0x5154,
            .value = 0,
    };
    
    // Place in the RX part of the code
    RF_runImmediateCmd(rfHandle, (uint32_t*)&RF_cmdReadRfregFreqOffset);
    offset = (RF_cmdReadRfregFreqOffset.value) * frequency_dev/ 64;


    为什么不想使用RF驱动程序? 如果需要,您可以查看RF驱动程序源代码,以确定驱动程序如何读取频率偏移。  

    此致,
    Nikolaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你们反应快,希望用  

    感谢您的理解

    谢谢

    Mohanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohanraj,您好 

    我知道这是您想要的,但为什么要使用DriverLib?

    谢谢!
    Nikolaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的。我想使用DriverLib。但不知道如何操作?

    是否有示例代码?

    谢谢

    Mohanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有相关指南?

    谢谢

    Mohanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohanraj,您好 

    我们建议使用RF驱动程序,而不要直接使用DriverLib。

    您能否解释您不想使用RF驱动程序的原因?

    此致,
    Nikolaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否解释您不想使用RF驱动程序的原因?

    答:由于内存限制。

    我们建议使用RF驱动程序,而不要直接使用DriverLib。

    原因是什么? 欠载运是RF驱动器是DriverLib的顶部。

    谢谢

    Mohanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定是否可以正常工作,但您是否尝试过直接 读取内存地址 0x4004.5154万来读取DEMMAFC0寄存器?

    您可以使用 https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf/cc1101-migration.html?highlight=frequency%20offset#frequency-offset-compensation的14.1 部分中提到的公式 来确定频率偏移。

    此致,
    Nikolaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的指出。 现在的问题是如何读取 DEMMAFC0 寄存器?

    0x4004.5154万 是CC1310芯片的寄存器地址吗?

    谢谢

    Mohanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望实现与我们在驱动程序中相同的功能,您通常会获得接近相同大小的功能。

    查看RF驱动程序的内存消耗后,您是否使用  了单客户端或  多客户端(请参阅 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOng5xFsavzvQ16.KytQHg__eCfARaV__LATEST)?单客户端的内存占用空间较小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供信息。已在单客户端上尝试使用TI驱动程序。读取数据包后,发出命令从寄存器地址读取(.

    0x5154)。但它的值始终为每个接收的数据包的0x0007FF。它是否正确? 

    谢谢
    Mohanraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    命令号  为0x0601

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohanraj,您好 !

    您是否正在使用我在本主题的第一篇文章中建议的代码? 如果是,您是否检查 了RF_runImmediateCmd的返回值并验证它不是错误代码?

    此致,
    Nikolaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉回复太晚了。这是周末

    是的,我使用了您建议的代码,返回的RF_runImmediateCmd值为success

    谢谢

    Mohanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohanraj,您好!

    您是否也在使用RF驱动程序接收数据包,或者仅使用它读取频率偏移。

     由于仅使用8个最低有效位,因此不应期望DEMMAFC0的值为0x0007FF。

    我已尝试重现您的问题,但我无法再现。 我正在使用  来自simplelink_cc13x0_SDK_4_20_01_03 SDK的rfPacketRx_CC1310_LAUNCHXL_tiltos_CCS示例。

    我修改  了rfPacketrx.c中的回调函数,因此它现在如下所示(我已将第6行添加到第14行)。

    void callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
    {
        if (e & RF_EventRxEntryDone)
        {
    
            rfc_CMD_READ_RFREG_t RF_cmdReadRfregFreqOffset =
            {
                    .commandNo  = 0x0601,
                    .address = 0x5154,
                    .value = 0,
            };
    
            // Place in the RX part of the code
            RF_Stat status = RF_runImmediateCmd(h, (uint32_t*)&RF_cmdReadRfregFreqOffset);
    
            /* Toggle pin to indicate RX */
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2,
                               !PIN_getOutputValue(Board_PIN_LED2));
    
            /* Get current unhandled data entry */
            currentDataEntry = RFQueue_getDataEntry();
    
            /* Handle the packet data, located at &currentDataEntry->data:
             * - Length is the first byte with the current configuration
             * - Data starts from the second byte */
            packetLength      = *(uint8_t*)(&currentDataEntry->data);
            packetDataPointer = (uint8_t*)(&currentDataEntry->data + 1);
    
            /* Copy the payload + the status byte to the packet variable */
            memcpy(packet, packetDataPointer, (packetLength + 1));
    
            RFQueue_nextEntry();
        }
    }

    我正在使用SmartRF Studio (与单独的板一起)传输数据包。 当我在SmartRF Studio中更改传输数据包的频率时,RF_cmdReadRfregFreqOffset.value的值会相应地更改(RF_cmdReadRfregFreqOffset.value的值 已使用CCS中的调试器确定)。


    您的项目是否基于SDK中的示例? 如果没有,您是否能够根据SDK中的示例重现问题?

    谢谢!
    Nikolaj