This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-CC1312R1:CC1312 LP上的XDS110 FW更新问题

Guru**** 2618355 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1103558/launchxl-cc1312r1-xds110-fw-update-issue-on-cc1312-lp

部件号:LAUNCHTXL-CC1312R1
主题中讨论的其他部件:TM4C1294NCPDTMSP432E401Y

您好,Champs:

 

在CC1312启动板上更新XDS SW时出现问题。 此后,Windows不再检测到启动板。 以下线程中详细说明的指示已执行,但没有成功: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/61.4357万/ccs-can-t-update-xds110-firmware

xdsdfu -e未看到启动板

 

XDS110 JTAG在启动板上实现。 因此,似乎 应该上载boot_loader.bin文件(:\ti\ccs_base\con\uscif\xds110)。

但是,如果使用另一个XDS110 Pod和SmartRF闪存编程器2,则无法检测启动板。 应该刷新什么二进制文件,应该使用什么flacher?

 

谢谢!

 

最佳,

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour Guillaume,

    请查看以下主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/88.7212万/launchxl-cc1352p-debugger-firmware-upgrade-failure/3281522#3281522</s>1352 328.1522万328.1522万

    请告诉我它是否解决了您的问题。 这里最困难的部分可能是握住标签连接连接器,但您可能会通过将电线直接焊接到电极垫而离开。

    巴西,

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    通过此过程,我已成功地将boot_loader.bin加载到损坏的设备中。 很遗憾,我的计算机仍然无法检测到任何设备。

    尽管如此,我还是尝试加载firmware.bin,但收到错误消息"在总线上未找到请求的设备"。 此外,命令xdsdfu.exe -e无法找到任何设备。

    巴西,

    泽维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xavier:

    您能告诉我损坏的设备使用什么MCU吗? 是TM4C1294NCPDT还是MSP432E401Y?

    巴西,

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    损坏的设备是带TM4C1294NCPDTT383AYDLW G4的LAUCHXL-CC1312R1修订版:D。

    巴西,

    泽维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我已经解决了问题:我正在闪存的bootloader似乎与launchpad XL不兼容。

    我使用 的是C:\ti\CCS_base\con\uscif\xds110中的可用项
    现在我使用 C:\ti\ccs1120\CCS\CCS_base\concif\xds110中提供的另一个

    巴西,

    泽维尔