This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:在运行时重新配置CC1200后,传输停止

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1103879/cc1200-after-reconfiguration-of-cc1200-in-runtime-transmission-stops

部件号:CC1200

您好,

我已将CC1200配置为915MHz,频率偏差为55KHz,波特率为19.2Kbps。 我的所有TX和RX都使用此设置。 但有一种特殊情况,我必须以915MHz的速度传输数据包,更改的频率为235Mhz,波特率为76.8kbps,才能传输 特定数据包。因此,我要在运行时将RF重新配置为第二个设置,然后再次重新配置为首先 设置。

但我观察到在任何情况下传输都不会发生。

在运行时,我们是否需要执行任何特定步骤来重新配置RF? 请帮助我解决这个问题。

谢谢!

Aratrika K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aratrika:

    仅作一些说明,如果您尝试在SmartRF Studio中使用这些设置(单独使用,而不是在运行时重新配置),您是否成功传输/接收?

    此致,

    扎克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我可以成功发送/接收

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 您是否能够共享您的代码以便我们查看? 如果您不想公开发布它,可以通过私人邮件发送它。