您好,
我使用 github.com/.../ti-wisunfantund上的说明构建了一个ti-wisunfantund webapp。 但是,当我运行node ti wisunfan webserver.js并导航到localhost:8035时,界面不会显示所有连接的设备。 我也无法通过该接口控制LED。

命令sudo /usr/local/bin/wfultl—Web服务器在任何节点连接到BR时都会显示错误。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我使用 github.com/.../ti-wisunfantund上的说明构建了一个ti-wisunfantund webapp。 但是,当我运行node ti wisunfan webserver.js并导航到localhost:8035时,界面不会显示所有连接的设备。 我也无法通过该接口控制LED。

命令sudo /usr/local/bin/wfultl—Web服务器在任何节点连接到BR时都会显示错误。 
您好,
我很难再现您的问题,请详细说明您的设置吗?
<ip address>?顺便说一下,LED控件仅在基于CoAP的路由器上受支持,因此您可能无法控制边界路由器的LED。
谢谢!
Nikolaj
您好,
1.是的
2.我使用了ns_Coap_node和ns_br示例,将syscfg中的前导码更改为8字节,因为我在模式2a-2 EU域上运行。 通道0被选择用于具有TI嗅探器代理的捕获数据包。
3.我有3个CoAP节点
4. Raspberry Pi 4 B+上的Ubuntu 21.10版操作系统
5.不,只有BR
6.是的,我认为所有步骤都是按顺序进行的。
7.我使用命令ping6 <IP地址> ping (当我添加另一个参数-l或/和wfan0时,它说参数无效)
您好,
已更新,
大家好,我在/src/wpanctl/wpanctl.c.中做了更改 当任何节点路由器连接到BR时,命令sudo /usr/local/bin/wfroctl—webserver不再像我前面提到的那样失败。 但是,我认为Web演示只能接受连接到BR的两个节点路由器,因为当我使用三个节点路由器进行测试时,第三个节点不会与其他两个节点出现在同一个接口上。
那么,如何使用两个以上的节点路由器实施呢?
您好,
我将wpanctl.c中的第780行从char [50]更改为[150]
https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund/blob/release/src/wpanctl/wpanctl.c

您好,
我408.4928万我将408.4928万将wanctl.c中的字符从[50]更改为[150]这似乎是一个逻辑上的改变,我认为50的值太小了。 我将向R&D报告此问题 感谢您关注此问题。
那么408.4902万那么,408.4902万,如何使用两个以上的节点路由器实施?我想我可能重现了您的问题,似乎 是wfottl的问题,以及它如何处理"get connecteddevices"命令。 此命令不会返回所有连接的设备(如果多次调用该命令,它将返回两个或更少的设备组中的所有设备),我相信这就是为什么webapp不显示所有连接的设备。
请确认 “get connecteddevices”命令不会返回系统上所有已连接的设备(不要对wfottl 和wfantund使用“--webserver”参数)吗?我在研究与发展团队中就这一问题出现了漏洞,我正在等待他们的回复。
感谢您的耐心等待,
Nikolaj[/quote]
您好,
"get connecteddevices"实际上只返回两个设备。 这就是为什么在Web界面中最多只能看到两个设备的原因。
作为使Web界面正常工作的临时解决方法,您可以将 connected_devices_block_size (在边界路由器示例中为ncp_base_mtd.cpp)更改为更高的数字,以允许"get connecteddevices"命令返回两个以上的设备。 不过,我不知道这种改变会有甚么副作用。 我不建议在生产代码中使用此代码,因为没有充分了解其后果。
请记住,此文件(NCP_base_MTD.CPP)链接到项目,而不是复制。 我建议将文件作为复制的文件而不是链接的文件添加到项目中,以防止更改所有其他项目的值。
此致,
Nikolaj