This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:中心频率问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1020, CC1175, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1108389/cc1120-center-frequency-question

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1020CC1175

我有一个波特率为9600kHz 的2 FSK 信号和一个32MHz 参考晶振。

 -我接收到的信号距离我的中心频率有多远?

-哪个滤波器最适合对 CC1020 2-FSK 9600波特信号(高斯、根部上升余弦、根部余弦)执行解调?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     -我接收到的信号距离我的中心频率有多远?

    这 受 多个因素的影响、例如您为 RX/TX 使用的 PHY/设置(包括频段和 RX 滤波器带宽)、晶体精度和天线设计-因此、这取决于您所需的应用和设计。

    我们建议使用 SmartRF Studio 7中的预定义设置作为设置的起点。

    如果您还没有,我建议您查看  SWRU295E (CC112X/CC1175低功耗高性能低于1GHz 射频收发器/发送 器用户指南): https://www.ti.com/lit/ug/swru295e/swru295e.pdf ,以了解可能影响此功能的不同参数的更详细说明。  第6.1节讨论了 RX 滤波器带宽。

    -哪个滤波器最适合对 CC1020 2-FSK 9600波特信号(高斯、根部上升余弦、根部余弦)执行解调?

    该芯片仅直接支持高斯滤波;与 FSK 相比、这对性能没有影响、因此我们建议在调制格式中使用 GFSK 而非 FSK。

    来自  用于窄带系统的 CC1020低功耗射频收发器数据表的第5.10.1节- FSK 调制格式(修订版 i): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1020.pdf : 推荐将 GFSK 用于窄带操作。

    有关这方面的更多详细信息、请参阅链接的数据表。

    CC1120用户指南还 ‘了一些附加信息:在频率突变的 true’2-FSK 系统中,频谱固有的范围很广。 ‘s使频移‘fter’,频谱可以明显缩小。 因此、可以使用 GFSK 在相同带宽下传输更高的符号速率。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我有一个信号、其信号带宽为99%、为19.6kHz。 我的 RX 滤波器带宽为30kHz。

    假设我的信号在天线带宽内、而我的晶体恰好处于标称频率、那么我的接收器的中心频率与我接收到的信号的中心频率有多远?

    根据我对电流的理解、只要接收器捕获99%的信号带宽、我就应该是好的。 鉴于 RX 滤波器带宽为30kHz、在19.6kHz 适合30kHz 带宽的情况下、我希望能够轻松接收信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种方法是、只要我的99%接收信号带宽在30kHz 带宽内的某个位置、我是否仍然能够成功解调我的信号? (带宽的高或低部分?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    假设没有晶体漂移、那么您应该能够成功解调您的信号。

    但是、 考虑到发送器和接收器的频率误差(应完成此操作)、您可以使用以下公式计算所需的 RX BW:

    RX BW > Signal Bandwidth + (4 * XTALppm * RF Frequency of Operation)

    如果您需要有关以下内容的更多说明、SWRA122D (CC11xx 灵敏度与频率偏移和晶体精度间的关系)可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/swra122d/swra122d.pdf

    在 SmartRF Studio 7中输入所需的设置将检查是否可以实现所需的符号速率和 RX BW 组合。