This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:有关 CC1120的问题

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1109327/cc1120-question-about-cc1120

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1125

您好:

在项目中、cc1125需要替换为 CC1120。  请提供相关软件、协议、寄存器和服务条件的差异。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从软件的角度来看、这两个器件是相同的(不同的 PARTNUMBER 除外)。

    这两款器件使用不同的晶体、因此参考设计将有所不同。 我将让我们的射频小组成员链接到相关参考设计。

    寄存器设置不同、您需要使用 SmartRF Studio 查找两个器件的建议设置。

    Siri