请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P 您好、TI。
我发现在 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29中、有 uart2驱动程序示例、但 UART 示例如下所示:

那么、我想问、在 SDK v6.10中、UART (非 uart2)不可用吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI。
我发现在 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29中、有 uart2驱动程序示例、但 UART 示例如下所示:

那么、我想问、在 SDK v6.10中、UART (非 uart2)不可用吗?
您好、Yingtao、
在 SDK 5.30版中弃用了 UART 示例、而不是 UART2示例。
但是、Simplelink SDK v6.10中仍然提供 UART 驱动程序的源代码、但也将弃用、 并且 SDK v6.20中不提供该驱动程序。
因此建议使用 UART2驱动程序。
CoreSDK 的升级和兼容性信息中提到了这一点。
此致、
SID