This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:M-Ary FM 支持

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1105317/simplelink-cc13x2-26x2-sdk-m-ary-fm-support

器件型号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
主题中讨论的其他器件:CC1120CC1200

您好 TI!

我想使用较新的 CC 简单链路系列 SoC、但我找不到与 CC1200或 CC1120类似的 M-ary FM 最终支持?  我看到过 SDK 的补丁、它们在接收时提供 IQ 样本、但在 TX 上没有提供。 我猜是因为 TX 链没有满 IQ。

TI 是否愿意支持 M-ary FM 传输/接收? 他们是否有可提供的任何文档可以让我们自己实现这一点?