This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:由24MHz HFXOSC 调整的32.768kHz LFXOSC 时钟

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1107583/cc1310-32-768khz-lfxosc-clock-trim-by-24mhz-hfxosc

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: TMP1075

大家好、

我们有一个基于 cc1310的网状网络、其中包含市电连接和非市电连接的器件。

电池供电设备使用32.768kHz 晶体作为 LFXOSC、而对于 RTC 修整、我们使用 TMP1075读取温度。

主电源连接的器件具有2个晶体、相同的32.768kHz 和24MHz 晶体(无温度传感器)

虽然不需要低功耗、但仅使用了24MHz、但是我们一直在检测一些电源故障。

我们可以检测上述故障、并希望切换到32.768kHz 晶体、以便能够持续中断(我们有一个低容量电池为器件供电一段时间)、 但是、由于我们没有温度传感器、我们无法补偿频率漂移以使 RTC 保持正确。

为了解决这个问题、我们考虑使用24MHz 振荡器来帮助修整32kHz 时钟。

是否有 TI 方法来实现此目的? 在电源可用时、使用24MHz HFXOSC 调整 RTC 时钟。 在未检测到电源时关闭 HFXOSC