This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何选择单客户端射频驱动程序

Guru**** 2545390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1107288/cc1352r-how-to-select-single-client-rf-driver

器件型号:CC1352R

您好!

我正在努力减小应用程序的代码大小(基于 DMM 15.4传感器+ BLE 远程显示示例) 、以便为新功能腾出空间。 作为此过程的一部分、我有兴趣按照 RFCC26X2.h: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/4.40.04.04/exports/docs/rflib/html/_r_f_c_c26_x2_8h.html 中所述切换到单客户端射频驱动程序

射频驱动程序有两个版本:单客户端和多客户端。 单客户端版本一次只允许一个驱动程序实例访问射频内核。 多客户端驱动程序版本允许使用不同的射频设置同时访问射频内核。 多客户端驱动程序的占用空间稍大、许多专有应用程序都不需要。 通过与 RFCC26X2_MODULE 预构建库进行链接、可在构建配置中选择驱动程序版本。 多客户端驱动程序是 SimpleLink SDK 中的默认配置。

如果我的应用仅使用 BLE (不使用15.4或其他射频)、您能否提供有关如何将构建配置为使用单客户端驱动程序版本的更多详细信息?

谢谢!
Peter